Qorvo 扩展具有业界领先功能的 RF Fusion™ 模块系列产品
新款 RF Fusion™ 低频段、中频段和高频段模块为下一代收发载波聚合功能提供全面支持
西班牙巴塞罗那 – 2016 年 2 月 23 日 – 移动应用、基础设施与国防应用中核心技术与 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布扩展其 RF Fusion™ 系列前端解决方案产品。Qorvo 最新 RF Fusion™ 前端模块充分利用其行业领先的 RF 产品组合、先进的封装和工艺技术以及深厚的系统级专业知识,将所有主要的 RF 收发功能整合到高度集成的频段分割配置中。
Qorvo 移动产品事业部总裁 Eric Creviston 表示:“Qorvo 的最新 RF Fusion™ 模块展示了我们行业领先的产品组合,同时表明我们具有将横跨全部主要频段的所有主要 RF 功能融入紧凑的高性能配置的独特能力。借助 RF Fusion™,Qorvo 能够为领先的智能手机 OEM 提供最高水平的集成度和性能,帮助他们简化和加速发布下一代支持 Rel-12 载波聚合- (CA-) 的 4G 智能手机和平板电脑。”
Qorvo RF Fusion™ 解决方案支持所有主要的蜂窝基带和所有主要 LTE 频段,能够为领先 OEM 的整个蜂窝前端提供高度紧凑的可扩展源,同时还能缩短 OEM 在极其严格的 3GPP 标准下满足 RF 合规性的时间。Qorvo 提供业内最广泛的高性能 RF 解决方案组合,将业内最佳滤波、双工、蜂窝切换和功率放大器 (PA) 效率与横跨所有主要频段的出色功能融于一体。
Qorvo 最新的 RF Fusion™ 解决方案 QM75001、QM78013 和 QM78012 属于频段分割配置,分别覆盖了 2.3 – 2.7GHz、1.7 – 2.1GHz 和 698 – 915 MHz 的频率范围。这些解决方案也经过优化,可借助行业领先的 ET PMIC 提供出色性能,同时还为下一代收发载波聚合功能提供全面支持。
Qorvo 的 RF Fusion™ 解决方案完善了公司不断扩展的 RF Flex™ 系列解决方案,该方案可与 Qorvo 的 LowDrift™ 和 NoDrift™ 高性能双工器配合使用,在新兴市场和新兴蜂窝 IoT 应用中实现灵活且可配置的移动设备前端系统。
关于 Qorvo 的 RF Fusion™ 系列 RF 前端模块
RF Fusion™ HB 模块: QM75001 是一种多模式多频段模块,集成了所有主要的 RF 收发功能,可实现全球蜂窝网络的高频段覆盖,同时提供业内最佳性能和业界最小外形。模块的一些功能,集成多模式多频段 PA、FDD 和支持 TD-LTE 的收发开关、用于频段 38、40 和 41 以上的 LowDrift™ 滤波器,并且完全支持带内上行载波聚合、带间下行载波聚合、高级功率跟踪 (APT) 和包络跟踪 (ET)。与分立式解决方案相比,高度集成式 QM75001 的电路板面积减少了 35%,并且可用于紧凑的 4.0 x 3.0 x 0.8mm 多层层压基板配置。
RF Fusion™ MB 模块: QM78013 是一种多模式多频段模块,集成了所有主要的 RF 收发功能,可实现全球蜂窝网络的中频段覆盖,同时提供业内最佳性能和业界最小外形。QM78013 集成了多模式多频段 FDD 和 TD-LTE PA、模式切换、 LowDrift™ 频段 25 双工器、基于 LowDrift™ 的多工器(能够实现频段 1、3 和 4 的多下行链路载波聚合),以及天线开关和耦合器。QM78013 PA 链完全支持 FDD 频段(如 B1)和 TD-LTE 频段 (如 B39)内的带内上行载波聚合以及带间下行载波聚合,同时还能在高级功率跟踪 (APT) 和包络跟踪 (ET) 模式下工作。与分立式解决方案相比,高度集成式 QM78013 的电路板面积减少了 30%,并且可用于紧凑的 5.5 x 7.7 x 0.875 mm 多层层压基板配置。
RF Fusion™ LB 模块: QM78012 是一种多模式多频段模块,集成了所有主要的 RF 收发功能,可实现全球蜂窝网络的低频段覆盖,同时提供业内最佳性能和业界最小外形。QM78012 集成了多模式多频段 FDD PA、模式切换、针对频段 5/26、8、12/17、20、28a 和 28b 的多个 LowDrift™ 双工器、接收聚合开关,以及天线开关。QM78012 还可减少谐波辐射,提高在复杂的低频段加中频段载波聚合组合中的性能,同时还能在高级功率跟踪 (APT) 和包络跟踪 (ET) 模式下工作。与分立式解决方案相比,高度集成式 QM78012 的电路板面积减少了 30%,并且可用于紧凑的 5.5 x 7.2 x 1.0 mm 多层层压基板配置。
Qorvo 高性能 RF 解决方案可简化设计、减少产品占用面积、节省电力、提高系统性能并加速载波聚合技术的部署。Qorvo 结合深厚的系统级专业知识、广泛的制造规模以及业界最丰富的产品和技术组合,帮助领先制造商加快发布新一代 LTE、LTE-A 和物联网产品。Qorvo 的核心 RF 解决方案树立了下一代连接性标准,为互联世界的核心环节提供无与伦比的集成度和性能。
在 2016 年 2 月 22-25 日于巴塞罗那举行的 2016 年 GSMA 世界移动大会上,Qorvo 展出了面向智能手机、平板电脑和其他高性能移动数据设备、不断扩展的高性能 RF 解决方案。
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)是一家领先的移动、基础设施与航空航天/国防应用核心技术及RF解决方案供应商。Qorvo由RFMD和TriQuint两家公司合并而成,全球6,000余名员工致力于提供各类解决方案,把世界连为一体。Qorvo拥有业内最广泛的产品组合和核心技术,世界一流的ISO9001、ISO 14001和ISO/TS 16949认证制造设施,同时获得了美国国防部GaAs、GaN和BAW产品与服务‘可信来源’认证(1A类)。如需了解行业领先的核心RF解决方案,请访问 www.qorvo.com.
Qorvo为Qorvo公司 在美国及其它国家注册商标.
投资者关系:
Doug DeLieto
投Qorvo资者关系副总裁
Qorvo
+1-336-678-7088
Qorvo媒体联络人:
Abhiroop Dutta
Qorvo移动产品部市场公关部经理
Qorvo Mobile Products
+1-336-678-8074
abhiroop.dutta@qorvo.com
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。