Qorvo 的设计峰会可将您与我们的市场和产品专家联系在一起,以帮助您提升应用水平。如果您错过了 2021 年直播研讨会系列,现在可以点播观看任意研讨会。请参阅下述最新的网络研讨会大纲,以帮助解决您在 5G、Wi-Fi、生物传感器、国防、移动、物联网、超宽带和电机控制领域面临的最严峻的设计挑战。
您仍可以观看我们的 2020 年设计峰会系列网络研讨会视频。
如果需要安排与 Qorvo 技术人员的客户会议,请通过以下方式联系我们: Qorvo.Design.Summit@qorvo.com
1. 面向有线电视网络的 GaN 优势
在过去 18 个月,消费者对速度和数据的需求急剧增长。 北美有线电视运营商也开始升级其网络以满足这些需求。 外部工厂的核心就是 Qorvo 的 GaN 技术。 GaN 功率放大器可提供必要的性能,以保持 HFC 工厂未来多年的运营。 在本次研讨会中,我们将探讨有线电视功率放大器的发展,重点介绍 GaN 在线性和效率方面的优势及其与 HFC 网络性能的关系。
2. 面向 6 GHz 以下 5G 基站应用的 GaN 解决方案
本次演讲将涵盖 5G 基础设施市场趋势以及实现所需性能的先进技术。我们将特别关注 GaN 技术及其如何为 6 GHz 以下的应用提供大功率、高效率、集成的宽带射频解决方案。
3. 面向汽车应用的 UWB:工程入门知识
超宽带技术 (UWB) 是一种射频无线技术,支持无数需要精准定位和距离感测的全新应用或增强应用。在汽车应用中,UWB 目前用于车联网联盟的数字钥匙版本 3 规范之中,且不久将被用于高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 和互联自动驾驶汽车 (CAV) 的传感器套件中。本次会议将涵盖 UWB 技术的最新进展,以及在关键乘客安全、身份验证和安全以及车对万物 (V2X) 方面的车辆用例。
4. 从有传感器到无传感器:如何以最优方式进行三相 BLDC 电机换向
驱动三相 BLDC/PMSM 电机需要不同程度的智能,以确保成功生成正确的磁化序列。通过使用微控制器,电机驱动器设计人员可以嵌入多种技术,使最终解决方案受益于更高性能和最佳效率。在本次研讨会中,我们将介绍生成电机驱动和控制策略的典型算法。其他主题:有传感器与无传感器换向、六步梯形法与正弦方式换向以及深入了解霍尔传感器、BEMF 和 FOC 算法。
5. 超宽带技术开启的美好未来
随着智能手机、汽车和消费/工业电子产品开始采用超宽带 (UWB) 微定位技术,标志着我们开始进入另一场革命。UWB 可提高运营效率,确保安全交易以及实现新型用户界面。在本次会议中,我们将帮助您了解 UWB 用例、当前定位技术之间的差异,以及 UWB 实时、超精准定位数据如何改变各个行业。
6. 重新构想 Qorvo 天线解决方案
5G 为天线工程师创造了一个错综复杂且充满挑战的网络。新的频段和要求、新的标准、更多的功能以及复杂的工业设计意味着天线空间进一步缩小。Qorvo 的天线解决方案可解决这些挑战,并帮助工程师解决空间、设计和性能问题,以便利用射频架构中的天线功率。
7. Matter: 智能家居的下一次革命
在智能家居环境的多种协议和标准中,Matter 允许不同的物联网设备无缝协作,而无需考虑生态系统兼容性。了解更多关于 Matter 的信息,以及 Qorvo 高性能、低功耗设备如何快速提供小型且可定制的统包解决方案,并准备以最少的物联网应用开发工作获得认证。
8. Wi-Fi 6 / 6E:6 GHz 和 Matter 如何改变智能家居
Wi-Fi 是应用最广泛的家居网络技术。随着智能家居的发展,对互联网的依赖性越来越高。合适的 Wi-Fi 6E 产品不仅可以继续满足日常流媒体、短信和游戏需求,还可以为物联网提供骨干网,从而帮助减轻数据传输负载。在本次研讨会中,我们将重点讨论随着智能设备的增加,Qorvo 的 Wi-Fi 6E 产品如何帮助实现低功耗射频协议的无缝连接。此外,还涵盖 Qorvo 物联网产品对 Matter 的支持。Matter 标准旨在为消费者带来更简单的体验,并确保在智能家居市场取得长期成功。
我们的产品可通过在线方式和授权渠道合作伙伴网络购买。 在这里了解您购买和申请 Qorvo 设计峰会所介绍的产品和样品的选择:
Qorvo使用cookie和其他技术来增强您的体验,显示定制内容,帮助我们了解网站使用情况以及保护网站。 有关详细信息,请参阅我们的隐私政策。
新冠疫情提示