Qorvo 推出全新 BLDC 电机驱动器 ACT72350 -- 有效缩减方案尺寸、设计周期和 BOM 成本
美国北卡罗来纳州格林斯巴勒 – 2025 年 3 月 11 日 – 全球领先的连接和电源解决方案供应商 Qorvo® (纳斯达克代码:QRVO)今日宣布为其不断壮大的电源管理产品系列增添一款高度集成的无刷直流(BLDC)电机驱动器。相较于分立式解决方案,Qorvo 新推出的 160V 三相栅极驱动器大幅减小了汽车和工业电机控制系统的尺寸,显著缩短了设计时间,降低了物料清单(BOM)的成本/元件数量。
Qorvo 的 ACT72350 在BLDC电机控制系统中可替代多达40个分立元件,并提供可配置模拟前端(AFE),使客户能够根据其确切的传感和位置检测需求进行配置。此外,它还配备了一个带有内部DC-DC降压转换器和低压差线性稳压器(LDO)的可配置电源管理器,以支持内部组件并作为主机MCU设备的可选电源。25V至160V的宽输入电压范围还使客户能够将其设计复用于多种电池供电的电机控制应用,包括电动工具和园艺工具、无人机、电动汽车和电动自行车等。
Qorvo电源管理事业部总经理Jeff Strang表示:“我们电源管理产品组合的最新成员为客户的BLDC电机设计带来了更大的灵活性,显著缩减了总体解决方案尺寸、设计周期以及BOM成本。ACT72350 提供了实现BLDC电机控制系统所需的关键模拟电路,并且可以与各种流行的MCU配合使用。”
ACT72350 通过可编程传播延迟、精确的电流感测和BEMF反馈,以及针对安全关键型应用而设计的差异化功能实现了高效率。这款坚固耐用、基于 SOI 技术的电机驱动器现已上市,并采用9.0毫米 x 9.0毫米57引脚 QFN 封装。相关评估套件可登录 qorvo 官网或点击此处下载;ACT72350 的仿真模型可在 QSPICE 专题页面上获取。
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)提供各种创新半导体解决方案,致力于让我们的世界更美好。我们结合产品和领先的技术优势、以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo面向全球多个快速增长的细分市场提供解决方案,包括汽车、消费电子、国防/航空航天、工业/企业、基础设施以及移动设备。访问 cn.qorvo.com,了解我们多元化的创新团队如何连接地球万物,提供无微不至的保护和源源不断的动力。
|
Qorvo 媒体联络人: |
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。