Qorvo® 为屡获殊荣的 QSPICE® 电路仿真软件新增建模功能
美国北卡罗来纳州格林斯巴勒 – 2025 年 3 月 5 日 – 全球领先的连接和电源解决方案供应商 Qorvo® (纳斯达克代码:QRVO)今日宣布为其屡获殊荣的QSPICE电路仿真软件新增一项重要功能。电子设计师现在可以使用QSPICE免费软件包中包含的一款全新工具,在几分钟而非几小时内精确地为半导体元件创建模型。
这项新功能使得设计师能够利用数据表中常见的信息,为分立结型场效应晶体管(JFET)、金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)和二极管创建电路仿真模型。QSPICE的开发者Mike Engelhardt表示,这一新功能是自2023年QSPICE发布以来最重要的电路仿真改进。
“QSPICE用户现在可以轻松为这些功率器件创建模型,将他们的电路仿真工作提升到更高水平。”Engelhardt表示,“所有电路仿真都基于功能性的部件模型,而这一工具使工程人员和电子设计爱好者能够快速、准确地完成这项工作。”
除了在模拟仿真技术方面取得的前沿进展,QSPICE还允许设计人员仿真复杂的数字电路及算法。现代原理图捕获与快速混合模式仿真功能的独特结合,使其成为当今系统设计人员的理想工具,以解决日益复杂的软硬件挑战。
Qorvo的QSPICE作为新一代电路仿真软件,通过提高仿真速度、功能和可靠性,大幅提升电源及模拟设计人员的设计效率。该软件使开发人员能够在构建原型之前测试电路,从而节省时间、降低成本,并减少对环境的影响。QSPICE曾荣获Elektra奖和电子金奖(Electrons d’Or Trophy)等奖项。
通过这段简短的视频教程了解如何使用新增的模型生成器功能。QSPICE现可在 www.qspice.com 网站上获取,并得到 Qorvo 以及 Qorvo QSPICE论坛(forum.qorvo.com)强大用户社区的积极支持。
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)提供各种创新半导体解决方案,致力于让我们的世界更美好。我们结合产品和领先的技术优势、以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo面向全球多个快速增长的细分市场提供解决方案,包括汽车、消费电子、国防/航空航天、工业/企业、基础设施以及移动设备。访问 cn.qorvo.com,了解我们多元化的创新团队如何连接地球万物,提供无微不至的保护和源源不断的动力。
| Qorvo 媒体联络人: 漆惠 Fay Qi 亚太区市场公关部经理 Fay.Qi@qorvo.com +86-21-3849 9988 |
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。