Qorvo® 推出简化 DOCSIS® 4.0 CATV 网络升级的创新芯片
美国北卡罗来纳州格林斯巴勒 – 2024 年 5 月 14 日 – 全球领先的连接和电源解决方案供应商 Qorvo® (纳斯达克代码:QRVO)今日宣布率先推出单芯片可变反向电缆均衡器。这款突破性 IC 专为 CATV 应用开发人员设计,旨在帮助他们升级网络,以满足先进的 DOCSIS® 4.0 标准。DOCSIS 4.0 技术可通过电缆的混合光纤同轴 (HFC) 网络实现下一代宽带,不仅提供对称的数千兆网速*,而且支持高可靠性、高安全性和低延迟。
新型 QPC7330 无需使用“插件”或复杂的电路来实现输入电缆模拟器功能,因此简化了现场安装过程。作为自动设置例行程序的一部分,Qorvo 的 QPC7330 可通过 I2C 进行编程。这不仅缩短了安装时间,而且技术人员也无需携带和清点额外的配件,从而可以节省大量成本。QPC7330 采用创新设计,提供稳定、可重复且可调整的解决方案,大大简化了操作,并降低了与复杂设置相关的人工成本。
Qorvo 基础设施事业部高级市场经理 Bob Simmers 表示:“QPC7330 为客户提供十分简便的可变反向电缆均衡器解决方案,帮助他们将 CATV 设计升级到 DOCSIS 4.0。Qorvo 提供了一种更出色、更经济高效的选择,可以取代那些需要切换固定值或需要组合衰减器和标准均衡器的低效解决方案。”
QPC7330 的关键特性:
- 简化安装:包含低损耗开关旁路模式,可安装在每个线路扩展器和系统放大器中,支持按需调整使用
- 创新的单芯片设计:将所有均衡器功能集成到 10x14 mm 的紧凑型层压模具模块中
- 多功能性:采用由 I2C 控制的 75欧姆 25 状态系统,可模拟不同长度同轴电缆的损耗,倾斜状态范围从 1dB 到 24 dB 不等,测量频率为 108 至 1794 MHz
QPC7330 现在可提供样品,2024 年 8 月投入量产。Qorvo 将在 5 月 14-16 日举办的 2024年德国科隆广播电视通讯展览会 (#ANGACOM2024) 上推出 QPC7330。
有线设备提供商可在新发布的 Qorvo 宽带接入、CATV 和 FTTH 产品选型指南中找到完整、可靠且高性价比的解决方案。有关 Qorvo 宽带接入解决方案的更多信息,请访问 cn.qorvo.com/go/broadband.
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)提供各种创新半导体解决方案, 致力于让我们的世界更美好。我们结合产品和领先的技术优势、以系统级专业知识和全球性的制造规模, 快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 面向全球多个快速增长的细分市场提供解决方案,包括消费电子、智能家居/物联网、汽车、电动汽车、电池供电设备、网络基础设施和航空航天/国防。访问 cn.qorvo.com ,了解我们多元化的创新团队如何连接地球万物,提供无微不至的保护和源源不断的动力。
* DOCSIS 4.0 电缆调制解调器将支持高达 10 Gbps 的下行速率和 6 Gbps 的上行速率。
|
Qorvo 媒体联络人: |
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。