Nordic Semiconductor 面向所有客户推出其独有的 nRF91 系列蜂窝物联网模块,使蜂窝物联网可接入任何应用

Nordic Semiconductor 新闻稿
nRF9160,在未来 24 小时内将通过 igi-Key Electronics、Mouser Electronics、Premier Farnell 等全球分销商发售;与目前适合 LTE-M 和 NB-IoT 应用的其他蜂窝物联网模块相比,nRF9160 的尺寸更小,功耗更低,且具备更多安全功能。它还具有许多针对物联网的独特功能,已通过全球运行认证,且非常容易集成到设计中
挪威奥斯陆–2018 年 12 月12 日– Nordic Semiconductor 今日宣布将在未来 24 小时内,通过其全球分销网络,面向所有客户发售 nRF91® 系列蜂窝物联网模块的首款 nRF9160 系统级封装 (SiP) 产品。Digi-Key Electronics、Mouser Electronics 和 Premier Farnell 等属于其分销商。
nRF9160 也已获得 GCF 认证(移动通信行业可以信赖的‘质量标志”,表示符合 3GPP LTE 规格要求和全球蜂窝网络互操作性要求),以及单独要求的 CC 和 CE 监管认证。这表示 nRF9160 SiP 已经获得批准,可以部署到全球蜂窝网络和蜂窝物联网产品应用中。
nRF9160 SiP 具有普遍适用性,非常易于集成到设计之中,使蜂窝物联网无线技术可普遍应用于任何领域。主要包括资产监控和跟踪、公用事业电表、工业(机械)连接和预测维护、智能城市和基础设施、农业技术(智能农业)以及医疗应用等。
nRF9160 SiP 的尺寸大小仅为 10 x 16 x 1 毫米,甚至适用于小巧的可穿戴消费类和医疗设备,但它是一个完整的解决方案,除了外部电池、SIM 和天线之外,还集成了蜂窝连接和物联网应用所需的所有组件。
为了实现这种超高集成度,Nordic 与 Qorvo 合作,制造出比模块更类似于集成芯片的系统级封装。nRF9160 SiP 利用 Qorvo 最先进和成熟的 RF 前端、先进封装技术以及 MicroShield™ 技术,提供与众不同的超紧凑、高性能、低功耗解决方案。nRF9160 SiP 集 Nordic 多模 LTE-M/NB-IoT 调制解调器、SAW-less 收发器以及 Qorvo 定制 RF 前端解决方案于一身,支持以单一 SiP 实现全局操作。
除此以外,nRF9160 SiP 是首款集成了 Arm 最新的 Arm Cortex M-33 CPU 内核的蜂窝物联网模块。受 1MB Flash 和 256kB RAM 片上内存支持。nRF9160 SiP 也是首款集成 Arm 先进的 Arm TrustZone 和 Arm CryptoCell 安全性功能的模块,用于实现互联网级别的加密和应用保护。这两种技术都是为对处理、功耗和安全性方面要求高性能的高能效嵌入式物联网产品而设计的。
nRF9160 SiP 具有 1MB Flash 和 256kb RAM 片上内存,采用广泛的外设集、模拟和数字接口、32 GPIO、一个具有 LTE 全功能的独立调制解调器,以及一个多频段 RF 前端。
对于蜂窝物联网模块市场, nRF9160 SiP 的另一个独特功能在于集成了 GPS 支持,可以组合使用 GPS 和蜂窝数据,实现比单独使用任一技术时都更准确的定位。
“Nordic Semiconductor 帮助设计人员消除了所有不必要的技术复杂性,由此了扩展蓝牙的应用范围”,Nordic Semiconductor 蜂窝物联网产品经理 Peder Rand 表示。“预先认证、即插即用的 LTE-M/NB-IoT nRF9160 SiP 模块在采用与竞争解决方案完全不同的方法的情况下,也能够为蜂窝物联网提供同等助力。现在,所有人都可以使用它。”
“在众多针对物联网的独特功能中,安全性是最重要的功能之一,这对任何物联网应用来说都是至关重要的”,Nordic Semiconductor 技术营销经理 John Leonard 补充道。“Arm TrustZone 意味着 nRF9160 SiP 可以指明区域为可信任执行区域和不可信任的执行区域。这意味着(例如)加密元素和密钥存储等关键因素将位于可信任区域之内,外界无法直接访问它们。与 nRF9160 SiP 的 Arm CryptoCell 相结合,该模块无疑是如今市场上具备最先进安全性能的蜂窝物联网设备。”
Qorvo 移动产品部总裁 Eric Creviston 表示:“我们非常高兴能与 Nordic Semiconductor 展开战略合作,将这种新型蜂窝物联网解决方案推向市场。Qorvo 很高兴看到自己领先的 RF 以及先进的封装技术发挥关键作用,助力部分新产品面向新兴的低功耗蜂窝物联网市场。”
nRF9160 SiP 受开发套件、SiP 模块示例、LTE-M 固件,以及 SDK 支持(目前都已发售),且包含面向云连接的应用示例。其中包括 Nordic 基于云的设备管理工具 ‘nRF Connect for Cloud’ 和基于计算机的工具 ‘nRF Connect for Desktop’,以及对 Segger Embedded Studio 的支持。这些都是为了让客户在接触传感器-云物联网应用时,拥有非常不错的开端。
关于 NB-IoT 和 GPS 功能提供有限示例,将于 2019 年 1 季度通过固件更新来实施评估。
如需了解 nRF9160 SiP 模块的所有技术详情,请访问 Nordic 网站的产品页面(参见下方)。
全球最大的蓝牙芯片供应商如何进军蜂窝物联网市场
Nordic Semiconductor 因其在全球蓝牙®芯片市场的领导力(商业领域和技术领域)而知名。nRF9160 SiP 模块的普遍可用性标志着 Nordic 正式进入低功率蜂窝物联网无线技术市场,这也是它首次进入这一市场。
众所周知,蜂窝技术是一种复杂的无线技术,全世界只有少数几个工程团队真正具备在架构级别进行设计的专业知识和经验。Nordic Semiconductor 的团队成员都来自公司外部。在 2011 年至 2014 年间,芬兰地区的 Nokia、Microsoft、Broadcom 以及 ST-Ericsson 等公司都进行了合理化裁员,Nordic 转而雇佣了这些被裁撤的人员中最聪明的那些蜂窝研发工程师。
这意味着 Nordic 所继承的蜂窝无线技术方面的知识可以与世界上任何其他公司相媲美:Nordic 蜂窝物联网设计团队的大部分成员一辈子都在从事蜂窝设计工作。最重要的是,nRF9160 SiP 模块所获得的所有技术支持都是来自于那些从头开始设计该产品的工程师。
关于 nRF9160 SiP 的更多信息
https://www.nordicsemi.com/Products/Low-power-cellular-IoT/nRF9160-SiP
nRF9160 开发套件
https://www.nordicsemi.com/Software-and-Tools/Development-Kits/nRF9160-DK
关于 Nordic Semiconductor ASA
https://www.nordicsemi.com/About-us
关于Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
关于Digi-Key
https://www.digikey.com/en/resources/about-digikey
关于Mouser
https://www.mouser.com/aboutus/
在于Premier Farnell
https://uk.farnell.com/about-us
|
市场联络人: |