Qorvo® 推出业界首款 20 电池组智能电池管理单芯片解决方案
美国北卡罗来纳州格林斯巴勒市 – 2023 年 3 月 7 日– 全球领先的连接和电源解决方案供应商 Qorvo®(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布进一步扩展其电源管理产品组合,全新加入 PAC22140 和 PAC25140 功率应用控制器® (PAC) 器件。这两款 PAC 属于单芯片解决方案,具备业内少有的特性,即可支持最多由 20 个电池 (20s) 串联组成的电池组。这些产品采用了智能电机控制技术,让智能电池管理解决方案 (BMS) 能够应用于各种工业、电动交通工具和备用电池应用。
借助 Qorvo 的硬件和固件生态系统,PAC22140 和 PAC25140 实现了高度集成,可为设计人员节省 50% 以上的 PCB 空间,降低 30% 的总 BOM 成本,同时缩短产品上市时间。这些器件集成了所有必需的模拟和电源管理外设与 32 位 Arm® Cortex® M0 或 M4F 微控制器,并且具有面向 10s-20s 电池组的单元平衡、监控和保护功能。
PAC22140 和 PAC25140 可访问管理当今多单元电池组所需的多个模拟和数字外设,包括可编程增益差分放大器、用于电流和电压感测的多个 16 位 Σ-Δ ADC 以及 10 位 SAR ADC。单电源 145V DC/DC 降压控制器可生成一个为器件供电的 5V 系统供电轨,而集成的电荷泵可以对 FET 驱动器进行充放电。
Qorvo PAC 产品线高级经理 Brian McCarthy 表示:“最终用户越来越希望能延长电池使用寿命、缩短充电时间以及减轻电池供电应用的整体重量,他们对更多电池单元解决方案的需求必然也会与日俱增。高度集成的 PAC22140 和 PAC25140 可为设计人员提供完整的解决方案,以满足对高功率、高性能系统的需求。”
关于Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)提供各种创新半导体解决方案,致力于让我们的世界更美好。我们结合产品和领先的技术优势、以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 面向全球多个快速增长的细分市场提供解决方案,包括消费电子、智能家居/物联网、汽车、电动汽车、电池供电设备、网络基础设施、医疗保健和航空航天/国防。访问 www.qorvo.com ,了解我们多元化的创新团队如何连接地球万物,提供无微不至的保护和源源不断的动力。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Qorvo媒体联络人: |
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。