中国北京 –2022年 5 月 11 日 –移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®(纳斯达克代码:QRVO)今天宣布推出新一代 1200V 碳化硅 (SiC) 场效应晶体管 (FET) 系列,该系列具有出色的导通电阻特性。全新 UF4C/SC 系列 1200V 第四代 SiC FET 非常适用于主流的 800V 总线架构,这种架构常见于电动汽车车载充电器、工业电池充电器、工业电源、DC/DC 太阳能逆变器、焊接机、不间断电源和感应加热等应用。
UnitedSiC/Qorvo 功率器件总工程师 Anup Bhalla 表示:“我们通过更高性能的第四代器件扩充了 1200V 产品系列,为工程师将总线设计电压提高到 800V 提供了有力支持。在电动汽车中,这种电压升高无法避免;这些新器件支持四种不同的 RDS(on)(漏源导通电阻)等级,有助于设计师为每项设计选择合适的 SiC 器件。”
以下 SiC FET 出色的品质因数展现了全新 UF4C/SC 系列的性能优势:
品质因数 | 数值 |
RDS(on) • A | 1.35 mOhm-cm2 |
RDS(on) • Eoss | 0.78 Ohm-uJ |
RDS(on) • Coss,tr | 4.5 Ohm-pF |
RDS(on) • Qg | 0.9 Ohm-nC |
所有 RDS (on) 选项(23、30、53 和 70 毫欧)都采用行业标准的 4 引脚开尔文源极 TO-247 封装,以更高的性能水平提供更清洁的开关。53 和 70 毫欧的器件也可采用 TO-247 三引脚封装。该系列器件采用先进的银烧结芯片贴装和晶圆减薄工艺,通过良好的热性能管理实现了出色的可靠性。
此外, FET-Jet Calculator™ 免费在线设计工具支持所有 1200V SiC FET;可以即时评估在各种 AC/DC 和隔离式/非隔离 DC/DC 转换器拓扑结构中所用器件的效率、组件损耗和结温上升指标。 它可以在用户指定的散热条件下比较单个和并联器件,以获取优化解决方案。
全新 1200V 第四代 SiC FET 售价(1000 件起,美国离岸价)为 5.71 美元 (UF4C120070K3S) 到 14.14 美元 (UF4SC120023K4S) 。 所有器件均通过授权经销商销售。
Qorvo 的碳化硅和电源管理产品面向工业、商业和消费电子领域的充电、驱动和控制应用。
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
投资者关系联络人: |
Qorvo媒体联络人: |
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。