Qorvo® 宣布推出集成智能电机控制器和高效 SiC FET 的电源解决方案
参考设计重点展示了最近收购的 UNITEDSIC 产品与 QORVO 的可编程电源管理解决方案的首次集成
美国北卡罗来纳州格林斯巴勒市 —— 2022年2月11日–移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布推出一款电机控制参考设计,该设计将 PAC5556 智能电机控制器与 Qorvo 的新型碳化硅 (SiC) FET 集成到概念验证片上系统 (SoC) 中,以驱动高达 3000W 的应用。
Qorvo 可编程电源管理业务部门高级总监 David Briggs 表示:“该参考设计的成功开发表明 Qorvo 拥有快速集成、创新能力,从而为更节能的终端产品提供高价值的智能电源解决方案。该设计还为消费类应用带来诸多优势,例如更时尚、小巧的解决方案,更低的噪声水平,更长的使用寿命和更低的功耗。”
Qorvo 的 PAC5556 是一款智能集成电机控制器,其中采用了 Qorvo 最近收购的 UnitedSiC 带来的新型碳化硅先进共源共栅技术。这款小尺寸解决方案集成了五个构建模块(DC/SC、LDO、MCU、栅极驱动器和放大器)和外部电源开关,共同构成带外部 SiC FET 的三相逆变器。碳化硅 FET 非常适用于大功耗电子设备,例如洗碗机、微波炉、搅拌机、真空吸尘器、电动工具和 HVAC 系统。Qorvo 的参考设计减少了外部组件,可实现更高的可靠性,并降低了 BOM 成本。这种集成 PAC 和碳化硅 FET 解决方案支持电机控制应用,具有低噪声、使用寿命长、小尺寸和可靠性优势。
Qorvo 的电源管理产品面向工业、商业和消费电子领域的充电、驱动和控制应用。本视频演示如何将 Qorvo 的 PAC5556 和新的 UnitedSiC FET 相结合,打造一款高度集成的电机控制解决方案。
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Qorvo媒体联络人: |
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。