Qorvo® 推出首款具有业界领先的可靠性和优越性能的全集成式汽车 eCall 开关
单个紧凑型路由开关可取代多个分立式器件,适合紧急通信应用

美国北卡罗来纳州格林斯巴勒 – 2021 年 1 月 11 日 – 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®(纳斯达克代码:QRVO)今日推出首款支持汽车紧急呼叫 (eCall) 的集成式宽带天线路由开关。
这款低损耗、高线性度开关能够将主蜂窝链路切换到车内的其他天线,确保发生事故时与救生服务保持可靠连接。2008 年,美国汽车制造商就开始在汽车内提供 eCall 功能,自 2018 年以来,所有在欧盟销售的汽车都必须配备这项安全功能。
TQorvo 提供两个版本的新型 AECQ 级开关:QPC1251Q 适用于 eCall,QPC1252Q 适用于双卡双通 (DSDA) eCall。与传统的分立式开关设计相比,两款开关都可以节省高达 50% 的电路板空间,并具有高达 +29 dBm 的热切换能力,适用于所有远程通信控制单元 (TCU) 配置。此外,它们还可以减少高达 1 dB 的插入损耗,从而尽可能提高传递到外部 eCall 天线阵列的有效功率。即使在信号受限的区域,也可以充分减少热量,实现更好的蜂窝和 5G 连接。
QPC1251Q/1252Q 均采用小型引脚到引脚设计,具有支持 2DID 的可追溯性,从而可满足极具挑战性的 TCU 要求。OEM 和一级供应商只需要一个开关就能实现支持 DSDA 和非 DSDA 应用的完整 eCall 天线路由解决方案。而竞争产品需要四个以上的分立式开关,进行相关匹配和 TCU 电路板布局会耗费数月工时。
Qorvo 传输业务部总经理 Gorden Cook 表示:“在当今先进的 5G TCU 中,需要采用创新型 DSDA 和非 DSDA 天线配置才能满足 eCall 要求。这些新型 eCall 产品体现了 Qorvo 对汽车和蜂窝 4G 和 5G NAD 解决方案的深入了解,我们不仅具有深厚的系统级专业知识,而且还能够交付一流的集成解决方案,以应对 eCall 天线路由挑战。”
Strategy Analytics 汽车互连移动部门总监 Roger C. Lanctot 表示:“稳定可靠而简单的天线系统是实现汽车紧急碰撞自动通知系统的关键。为了挽救生命和满足监管要求,这些系统已迅速成为车联网的标配设备。”
Qorvo 提供广泛的 V2X、Wi-Fi、SDARS、UWB、eCall、LTE 和 5G 汽车解决方案。这些解决方案是与领先模块制造商使用的多个芯片组紧密配合开发的,旨在支持较长的汽车生命周期。除了满足 ISO/TS 16949 认证要求之外,Qorvo 还施行 AEC-Q100 和 AEC-Q200 测试以确保产品达到严格的汽车行业要求。欲了解有关 Qorvo 汽车射频解决方案的更多信息(包括 Qorvo 的 Connected Car For Dummies® 电子书),请点击此处。
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Qorvo媒体联络人: |
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。