Qorvo® 超宽带助力全球各行各业返工复产
精确的实时定位和距离感测,适用于保持社交距离和接触者追踪应用
美国北卡罗来纳州格林斯巴勒- 2020 年 10 月 5 日 – 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®(纳斯达克代码:QRVO) 今日宣布,已有十几家设备制造商在接近感测应用中采用 Qorvo 的超宽带 (UWB) 技术。UWB 专为高度可靠的实时定位感测应用而开发,无论是在室内还是室外,都具有出色的距离测量性能,精确度在几厘米内。
如今,包括医疗保健、物流、电子、建筑和教育在内的各行各业都在探索使用接近感测工具,以帮助员工安全地返工复产。这些应用采用可穿戴 UWB 设备持续监测员工之间的距离,并在某些情况下还用于跟踪员工是否遵守社交距离和追踪接触者。北美、欧洲和亚太地区领先的设备制造商都采用 Qorvo 的 UWB 技术。
清研讯科是一家总部位于北京的领先精密测距和定位解决方案供应商,其首席执行官 Rayson Zhao 表示:“我们非常高兴能够为企业的返工计划提供支持。我们从 2013 年开始就一直与 Decawave(现在是 Qorvo)合作,并且获得了客户的广泛好评。我们发现,与采用其他无线标准的解决方案相比,我们基于 Qorvo UWB 技术的 LocalSense 产品可实现更高精度。”
通过 Decawave(现属于 Qorvo),该公司已在 40 多个不同的市场交付了超过 800 万个 UWB 芯片组。一些解决方案供应商开始使用 Qorvo 的 DWM1001C 模块,该模块集成了 UWB 收发器、微控制器和 Bluetooth® 技术。其他公司则将 Qorvo 的 UWB 技术用于距离感测和社交距离应用,包括总部在美国的 Redpoint 和欧洲的 Ubudu。
Qorvo 移动产品事业部总裁 Eric Creviston 表示:“接近感测是许多复工企业的重要安全考虑因素。UWB 是该应用的首选技术,可实现最高精确度,并支持开发紧凑的低功耗解决方案。我们相信,使用接近感测工具可加速推动其他需要精确定位和距离感测的工作场所采用 UWB 技术,包括资产跟踪和室内导航。同样,该技术还可以用于许多其他领域,包括移动设备、汽车和智能家居。”
更多有关 UWB 和接触者追踪的信息,请查看 Qorvo 的博客文章:超宽带和接触者追踪 101。欲了解更多有关 Qorvo 收购 Decawave 的信息,请单击这里。
Qorvo 高性能 RF 解决方案可简化设计、减少产品占用面积、节省电力、提高系统性能并加速载波聚合技术的部署。Qorvo 结合系统级专业知识、广泛的制造规模以及业界最丰富的产品和技术组合,帮助领先制造商加快发布新一代 LTE、LTE-A、5G 和物联网产品。Qorvo 的核心 RF 解决方案树立了下一代连接性的标准,为互联世界的核心环节提供无与伦比的集成度和性能。
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Qorvo媒体联络人: |
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。