Qorvo®将TP-Link® Wi-Fi 6路由器性能提升至全新水平
Qorvo Wi-Fi 6产品相比同类产品提高40%的能效和20%的覆盖范围
美国北卡罗来纳州格林斯巴勒 – 2020 年 6 月 17 日 - 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)日前宣布其四款Wi-Fi 6前端模块(FEM)为TP-Link最新一代零售路由器提供支持,覆盖其从入门级到高端游戏级的多款型号。Qorvo产品可显著提升无线下载/上传速度,增加数据容量,在拥挤的空间中增强连接性并延长物联网(IoT)客户端设备的电池寿命。
TP-Link Archer AX1500系列路由器采用Qorvo Wi-Fi 6 FEM,包括中等功率QPF4206和QPF4506产品,以及高功率QPF4216和QPF4516产品。与同类设备相比,FEM使能效提高40%,覆盖范围扩大20%。
每款FEM均在单个器件中集成2.4GHz或5GHz功率放大器(PA)、稳压器、单刀双掷开关(SP2T)和旁路低噪声放大器(LNA)。Qorvo解决方案通过在紧凑的外形尺寸中集成多个组件而极大缩减材料清单并缩短上市时间。
Qorvo无线连接业务总经理Cees Links表示:“新近发布集成有Wi-Fi 6技术的旗舰手机加速了对住宅、户外和企业环境中基础设施的需求。Qorvo更高效率的FEM产品可在更大的数据速率下将设备连接数量增加4倍,从而推进了连接性的发展。”
Qorvo无线连接(WCON)业务部是互连设备无线半导体系统解决方案的领先开发商,这些设备支持Wi-Fi、Zigbee、Thread和低功耗蓝牙®。WCON提供集成式Wi-Fi前端,以及全面丰富、技术先进的RF芯片和软件,助力物联网的发展。了解Qorvo可为Wi-Fi 6及更高版本提供更快连接解决方案的更多信息,请访问公司的在线Wi-Fi创新资源中心。
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Qorvo媒体联络人: |
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。