Qorvo® 支持 Wi-Fi Alliance® 通过“Wi-Fi 6E”扩展到 6 GHz 频谱
美国北卡罗来纳州格林斯巴勒市,2020 年 1 月 3 日– 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布支持 Wi-Fi Alliance® 推进对 Wi-Fi 6E 的讨论和实施的工作,其中包括 Wi-Fi 6 到 6 GHz 频谱的扩展,以及满足全球对高性能室内连接日益增长的需求的后续步骤。Qorvo 将继续开发创新技术,帮助客户实现这一频谱扩展的所有好处。
作为 Wi-Fi Alliance 的成员,Qorvo 长期以来一直致力于解决 Wi-Fi RF 挑战,提供在小巧的外形尺寸中融入最高水平的集成、电源和效率的独特电源、滤波器和前端产品。Qorvo 还是产品设计的领导者,确保多个行业协议共存,以促进更广泛、更快速地采用 Wi-Fi 系统。这些解决方案优化了家庭环境以及办公室、体育馆和会议中心的无线网络性能、范围和容量。
Qorvo 无线连接业务部总经理兼 Wi-Fi Alliance 创始会员 Cees Links 表示:“Qorvo 完全支持 Wi-Fi Alliance 联盟,并支持其为简化和实现 6 GHz 频谱所做的一切努力。我们将通过发布能够支持整个无线连接生态系统的产品,帮助开拓下一代 Wi-Fi,实现更快的带宽、额外的高容量通道和专用高容量回程的新用例。”
有关 Qorvo Wi-Fi 创新的更多信息,请访问 https://www.qorvo.com/applications/internet-of-things
Qorvo 无线连接 (WCON) 业务部是互连设备无线半导体系统解决方案的领先开发商,这些设备支持 Wi-Fi、ZigBee、Thread 和 Bluetooth® Low Energy。WCON 提供集成 Wi-Fi 前端,以及全面丰富、技术先进的 RF 芯片和软件,助力物联网的发展。
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
USB Type-C® 和USB-C® 是USB Implementers Forum的注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Qorvo媒体联络人: |
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。