Qorvo® 推出业界首个无缝集成 Wi-Fi 6 和物联网的解决方案
QPK8642 在超小尺寸中支持所有三频段 Wi-Fi 和主要物联网协议
美国北卡罗来纳州格林斯巴勒市 – 2020 年 1 月 6 日 – 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®(纳斯达克代码:QRVO)今日推出无缝集成物联网的全球最小、性能最高的 Wi-Fi 6 解决方案。Qorvo QPK8642 套件提供在容量和覆盖范围方面领先的 Wi-Fi 性能,以及 Zigbee、Thread 和 Bluetooth® Low Energy 连接,同时最大限度地减少互联家居内的交叉无线电干扰。
通过该解决方案,Qorvo 正在帮助设计人员满足迅速增长的全球连接市场不断变化的需求。国际数据公司 (IDC) 的数据表明,全球智能家居设备市场预计将从 2019 年的近 8.15 亿设备出货量增长到 2023 年的逾 13.9 亿设备。
Qorvo 无线连接业务部总经理 Cees Links 表示:“Wi-Fi 6 可以为未来智能家居提供连接主干。我们的新套件经过专门设计,能够在一个盒子中同时实现 Wi-Fi、Zigbee、Thread 和 Bluetooth® Low Energy,互不干扰,从而加速产品上市时间。这是一个共存的壮举!”
QPK8642 套件推进了 Qorvo 对于每个房间都有一个 pod 的智能互联家居概念。其中包括 QPQ1903、QPQ1904、QPF4551(均为 5 GHz)和 QPF7219 (2.4 GHz) Wi-Fi 滤波器,以及 QPG7015M 物联网收发器。该收发器以完全并发的方式无缝管理与 Wi-Fi 和 Zigbee、Thread 和 Bluetooth® Low Energy 协议的共存。
QPK8642 将三个独有的 Qorvo 功能结合在一起,这些功能旨在最大化容量和范围:
| Qorvo edgeBoost™ | 在 QPF7219 滤波器中;最大化靠近带缘的通道的输出功率,Wi-Fi 容量增加了近两倍 |
| Qorvo bandBoost™ | 通过将 QPQ1903/QPQ1904 滤波器和 Qorvo 的最新一代 5 GHz FEM 组合在一起得以实现;实现了高性能、三频段设计,而占用空间比使用传统滤波技术的小 20 倍 |
| Qorvo coexBoost™ | I在 QPG7015M 收发器中;使用盒装 Wi-Fi 提供物联网连接和共存- 本质上促进了不同无线电的共存 |
QPK8642 将于 2020 年第 2 季度推出。
有关 Qorvo Wi-Fi 创新的更多信息,请访问 https://www.qorvo.com/innovation/wi-fi
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Qorvo媒体联络人: |
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。