Qorvo® 提供 USB 快速充电 PMIC 为车辆中的移动设备供电
美国北卡罗来纳州格林斯巴勒市 – 2020 年 1 月 7 日 – 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商Qorvo®(纳斯达克代码:QRVO)今日推出电源管理集成电路 (PMIC),进一步扩展了公司用于手机、平板电脑和笔记本电脑快速车载充电的产品组合。Qorvo ACT4751M 是业界首款 AEC-Q100 认证的降压、稳压器 IC,专用于 USB Type-C® 快速充电应用。
Qorvo 的可编程电源管理业务部门高级总监 David Briggs 表示,“车联网设备的激增和先进的车内信息娱乐系统,均要求更多功率更高的电源端口。Qorvo 的 AEC-Q100 认证电源 IC ACT4751M 是一款独有且易于使用的降压产品,是市面上尺寸最小但功率最高的产品。”
ACT4751M 符合 USB 快速充电应用的所有电源需求,包括 Power Delivery 3.0 可编程电源 (USB PD 3.0 PPS) 规范。与竞争对手的转换器产品不同,它在单个电源 IC 中同时集成了电源和模拟功能。与功率传输控制器结合使用时,该方案创建了完整的 USB 快速充电解决方案,从而缩短了开发时间,降低了 BOM 成本。
独立降压 ACT4751M 的工作电压高达 40V,拥有在苛刻的汽车环境中承受高达 48V 负载突降事件的保护功能。降压充电器可在电源和设备之间提供保护,以调节电压源和正在充电的电池之间的差异。随着越来越多的应用采用 USB Type-C® 端口,这些充电器变得日益普及,因为 Type-C 是通用端口,能够提供高功率。
AEC-Q100 是汽车电子委员会 (AEC) 制定的行业标准规格。除 AEC-Q100 认证之外,ACT4751M 还符合汽车 EMI 标准 CISPR 25 Class 3 和已获专利的 DC-DC 转换技术要求。
Qorvo 的汽车电源管理产品系列通过提供多个 USB Fast Charger 和 Qualcomm® Quick Charge 3.0™、Quick Charge 4™ 和 Quick Charge 4+™ 认证的参考设计,支持加快认证设计并缩短产品上市时间。这些设计经过全面优化,以在提供最大功率转换效率的同时最大限度地减小尺寸。
ACT4751M 现在提供样片;规格如下。
| 输入电压 | 4.5 至 40V |
| 输出电压 | 在 12.5mV 步进编程中为 3.0 至 24V |
| 输出电流 | 在 256 步进编程中为 0 至 4A |
| 开关频率 | 采用扩频操作时为 450 至 2,250 kHz |
| 辅助供电轨 | Mini-Buck:350mA;LDO:20mA |
| 封装类型和尺寸 | QFN、32 引脚及分段切割和侧壁镀层;5 x 5 |
| USB PD 3.0 认证 | 是(多个认证参考设计) |
| AEC-Q100 | 是 |
| 快速充电 | 是 |
Qorvo 的可编程电源管理业务部门面向主要增长市场提供电源管理和智能电机驱动的专业技术产品。其模拟和混合信号 SoC 组合提供可扩展的核心平台,适用于工业、商业和消费电子应用的充电、驱动和嵌入式数字控制系统。Qorvo 提供电源应用控制器® (PAC™) 和 DC-DC 电源管理产品,能够极大地改善系统可靠性,同时缩减解决方案尺寸、降低成本和缩短系统开发时间。如需了解更多信息,请访问 www.qorvo.com/products/power-management。
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
USB Type-C® 和USB-C® 是USB Implementers Forum的注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Qorvo媒体联络人: |
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。