Qorvo® 利用新型高性能小基站基础设施产品铺设通往 5G 之路
高效率放大器和 LNAS 扩展现有架构的容量
美国北卡罗来纳州格林斯巴勒市 – 2019 年 6 月 3 日– 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布面向 6 GHz 以下的无线基础设施市场推出新型的高能效、小基站前端解决方案。该产品显著提高了效率,使基站制造商能够强化现有的 4G LTE 基础设施,获得更高带宽、覆盖率、吞吐量和容量,特别是对于高密度、高流量的地区。
Strategy Analytics 预测,“在新兴 5G 网络爆炸式增长的推动下,2018 年至 2024 年间部署的新基站数量将会翻一番。5G 依赖于网络架构,包括传统的宏蜂窝,以及支持 6 GHz 以下和毫米波频段的低功耗小基站。”1
Qorvo 推出的新解决方案包括:频段 3 QPA9903 功率放大器 (PA)、频段 8 QPA9908 功率放大器,以及 QPL9098 4-6 GHz 旁路超低噪声放大器。功率放大器提供 34% 功率附加效率,让主要针对高流量区域的以太网供电 (POE) 小基站架构得以实现,例如地铁、火车站和体育场,或者高服务质量 (QoS) 的企业内部应用。
该功率放大器可以使用 DPD 算法轻松线性化,其性能优化之后,支持宽带多载波信号(相对于单载波 20 MHz 信号)。此外,这种高度可靠的功率放大器可以处理输出时信号高度不匹配的问题——高达 20:1 的电压常驻波形无线电 (VSWR)。坚固耐用的封装能够承受多种严苛环境带来的影响。
Qorvo 高性能解决方案业务部门总经理 Roger Hall 表示:“我们的新型小基站产品进一步丰富了 Qorvo 面向无线基础设施、经济实用的系统级架构解决方案。通过扩大现有网络的带宽容量,客户可以更加经济有效地向 5G 过渡,并且借助 Qorvo 的支持,实施大规模制造扩建。”
Qorvo 作为 3GPP 代表协助制定 5G 标准,并且与无线基础设施制造商、网络运营商、芯片组供应商和智能手机制造商密切合作,为 5G 发展之路奠定基础。Qorvo 已协助完成了数十次 5G 现场试验,Qorvo 的 28 GHz 产品还为 2018 年冬奥会的三星® 5G MIMO 演示提供了支持。
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Qorvo媒体联络人: |
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。