Qorvo® 模块助力主要汽车厂商开展蜂窝车对万物试验
Qorvo 行业领先的前端模块成为高通 C-V2X 参考设计的核心部件
美国北卡罗来纳州格林斯巴勒市 - 2019 年 1 月 2 日 - 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®(纳斯达克代码:QRVO)凭借功能强大的前端模块 (FEM)(作为高通 9150 芯片组参考设计的关键部件),在蜂窝车对万物 (C-V2X) 应用的全球现场试验中发挥重要作用。Qorvo FEM 具备出色的线性输出功率和热管理性能,有助于在车辆、自行车、行人和基础设施之间构建无线安全通信系统,实现直接实时通信。C-V2X 技术将 5G 的低延迟和高带宽优势融入了汽车应用领域。
Qorvo 产品旨在解决汽车领域中最棘手的 RF 难题,同时支持 C-V2X 和 DSRC 协议。相关产品将于 1 月 8 日至 11 日的 CES(#CES2019) 期间,在拉斯维加斯金沙会展中心的 40943 号 Qorvo 展位上展出。
Gartner Research 预计,到 2020 年,上路行驶的互联车辆将达到 2.5 亿辆。目前,奥迪、PSA、福特、日产及其他相关参与者正在欧洲、北美、中国、日本和韩国积极推进相关实验项目,配备 Qorvo QPF1002Q FEM 的高通 9150 芯片组参与了 C-V2X 试验。
Qorvo 的 QPF1002Q 是一款技术领先的 FEM,专为配合高通 9150 芯片组使用而设计,可提高汽车应用中低温运行的线性输出功率和效率。更高的运行功率支持更大的覆盖范围,并提升准确性和可靠性,这对于实现互联汽车和自动驾驶所需的智能车载通信系统至关重要。Qorvo 的 FEM 由 HBT PA、PHEMT LNA 和 PHEMT 开关组成,可提供优于其他竞争技术的出色性能。
Qorvo 传输业务部总经理 Gorden Cook 表示:“未来的互联汽车需要与其他车辆、基础设施,甚至是手机进行精准的 RF 通信。我们的 C-V2X 模块的性能、集成和封装均符合相关应用要求,有助于推动全球范围的互联汽车现场试验。Qorvo 与领先的汽车原始设备制造商展开合作,共同研发先进的连接技术,努力打造更安全、更可靠、更具生活乐趣的互联汽车。”
C-V2X 的工作频率为 5.9 GHz,这对于 RF 前端组件而言,是一项巨大的性能挑战。QPF1002Q 符合 C-V2X 的严苛要求,包括针对基于 PC5 的直接通信的 3GPP 第 14 版规范。Qorvo 的这款产品完全符合 AEC-Q100 2 级汽车认证要求,可在 -40°C 至 + 105°C 的环境下工作。QPF1002Q 的工程样品现已上市。
Qorvo 提供种类广泛的汽车 Wi-Fi、SDARS、GPS 和 LTE 解决方案。除了满足 ISO/TS 16949 认证要求之外,Qorvo 还施行 AEC-Q100 和 AEC-Q200 测试以确保产品达到严格的汽车行业要求。欲了解有关 Qorvo 汽车 RF 解决方案的更多信息(包括 Qorvo 的 Connected Car For Dummies® 电子书),请点击此处。
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Qorvo媒体联络人: |
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。