Qorvo® 移动 5G 产品组合实现大规模生产
整套集成前端模块可加快全球 5G 部署
西班牙巴塞罗那–2019 年 2 月 26日–移动应用、基础设施与国防应用中核心技术与 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布,Qorvo 高度集成的前端模块 (FEM)移动 5G 产品组合开始实现大规模生产。Qorvo 广泛的产品组合不仅支持所有主要的基带芯片组,而且在该领域独具优势,可使领先智能手机制造商开发的手机和移动设备支持 2019 年开始的全球 5G 网络部署。
Qorvo 移动产品事业部总裁 Eric Creviston 表示:“为应对 5G 的 RF 挑战,Qorvo 已准备了多年,包括开发全球首款移动 5G 前端,以支持早期试验。随着我们移动 5G 产品组合的推出,Qorvo 不断扩大创新规模,例如我们业界领先的 GaAs HBT 工艺,以支持全球向新标准的过渡。与之前 3G 过渡到 4G 不同,首批 5G 手机将需要使用完全集成的前端,以便满足 5G 极高的性能和互操作性要求,同时又能适应狭窄的空间限制。”
Qorvo 的高度集成模块具有支持针对早期部署重新分配的 5G 新频段所需的全部 RF 前端 (RFFE) 功能,包括滤波、发射/接收开关、功率和低噪声放大功能,且有些情况下还包括天线开关功能。该产品组合采用 Qorvo 的 GaAs 功率放大器和 BAW 滤波器,这样使用经过验证的平均功率跟踪 (APT) 技术的手机就能够满足 5G 要求,包括 2 级功率 (PC2) 下的 100 Mhz 全带宽。全球领先的制造商已设计出了采用 Qorvo 技术的 5G 手机和移动热点。
Qorvo 的移动 5G 产品组合包括 QM78203模块,该模块支持 5G 频段(n77、n78 和 n79)的全部宽度;QM75041频段 n41 模块;以及 QM77038中高频段模块。该产品组合还包括天线转换开关和低损耗开关,以满足复杂的 5G 信号路由要求。
Qorvo 目前位于“解决 RF 复杂性”(Solving RF Complexity™) 的前沿,在 2 月 25 日至 2 月 28 日举行的世界移动通信大会 (MWC 2019) 上,Qorvo 将重点演示业界领先的高级 RF 前端解决方案以及准 5G 和 5G 无线基础设施。浏览我们的展会新闻。了解 Qorvo 如何为 5G 发展铺平道路,又是如何帮助运营商进行了数十次 5G 现场试验。
Qorvo 高性能 RF 解决方案可简化设计、减少产品占用面积、节省电力、提高系统性能并加速载波聚合技术的部署。Qorvo 结合系统级专业知识、广泛的制造规模以及业界最丰富的产品和技术组合,帮助领先制造商加快发布新一代 LTE、LTE-A、5G 和物联网产品。Qorvo 的核心 RF 解决方案树立了下一代连接性的标准,为互联世界的核心环节提供无与伦比的集成度和性能。
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Qorvo媒体联络人: |
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。