新增适合任务关键型应用的 GaN 功率放大器
实现行业最高水平的功率、线性度和效率,充分提高 KA 频段和 X 频段系统的性能
美国北卡罗来纳州格林斯巴勒市 – 2019 年 6 月 3 日– 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®(纳斯达克代码:QRVO)今日发布两款全新的氮化镓 (GaN) 功率放大器 (PA) 系列产品,它们适合国内和国际 Ka 频段的卫星通信应用与 X 频段的相位阵列雷达应用。这些解决方案提供的功率、线性度和效率可达到行业最高水平,而占用的空间更小,因此既能提高系统性能,又能降低成本。
QPA2212 适用于 Ka 频段应用,可使宽带多载波系统的线性度达到行业最高水平。该功率放大器在 27-31Ghz 频段内提供 20 瓦 RF 功率。此外,还有 14 瓦的 QPA2211D 和 7 瓦的 QPA2210D 选项。单个 MMIC PA 提供的线性功率越高,越有可能降低成本和提高性能。QPA2212D 现可提供裸片版,封装版将于 2019 年 8 月份推出。
QPA1022 适用于 X 频段相位阵列应用,在 8.5-11 Ghz 范围内可提供出色的功率附加效率 - 在 4 瓦 RF 功率条件下高达 45%。相较于先前产品,效率提升 8%,同时还能提供 24 dB 大信号增益。这些功能可以充分提高功率和降低热量,增强可靠性并降低拥有成本。对于相同的功率预算,设计人员如今可创建更高密度的阵列,扩大功率的适用范围。QPA1022 现面向客户提供封装和裸片两种版本。
Qorvo 国防和航空市场战略总监 Dean White 表示:“这些新放大器将扩大 Qorvo 现有的庞大产品组合,为国防应用提供差异化的 GaN 产品。两款新品的高级功能和先进封装技术充分运用了我们 30 多年来在这个市场设计和提供 RF 解决方案的专业经验,同时也为 28GHz 5G 网络设计商业化提供了可行方案。
Qorvo 提供业界最大、最具创意的 GaN-on-SiC 产品组合,帮助客户显著提升效率和工作带宽。Qorvo 产品具有高功率密度、小尺寸、增益出色、高可靠性和工艺成熟的特点,早在 2000 年就开始了批量生产。
Qorvo 将参加 6 月 4-7 日在波士顿会展中心举行的 #IMS,并于 806 号展台展示其行业领先的高级 RF 解决方案产品组合。更多信息,请访问 qorvo.com。
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Qorvo媒体联络人: |
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。