Qorvo®分布式 Wi-Fi 提高运营高网格性能和服务质量
WI-FI 解决方案可满足小尺寸要求,降低网络维护成本,提高客户满意度
美国北卡罗来纳州格林斯巴勒市–2018 年 1 月8 日 –实现互联世界的创新RF解决方案提供商Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)正使用 802.11ax 产品组合扩大分布式 Wi-Fi 解决方案在住宅中的适用范围。该产品组合可改善 Wi-Fi 覆盖范围,帮助实现更小的器件,并降低成本。这些产品包括 Wi-Fi 前端模块、Wi-Fi BAW 2.4GHz 带缘、LTE 共存滤波器,以及 Wi-Fi 集成前端模块(iFEM)。
全球商业信息提供商 IHS Markit 物联网和连接性高级分析师 Christian Kim 说:“去年,市场上出现了大量新型分布式 Wi-Fi 网状网络产品。随着智能家居设备的出现,以及家庭对于流媒体传输服务(如 Netflix 或 Spotfiy)使用量的与日俱增,我们预计在 2018 年市场上将继续涌现新的分布式 Wi-Fi 网格系统。”
分布式 Wi-Fi 网络(亦称为 Wi-Fi 网格)采用多个路由器将 Wi-Fi 信号传至家里的每个角落。Qorvo 可最大化家用 Wi-Fi 信号的输出功率,同时优化效率,并降低功耗。Qorvo 的 Wi-Fi 模块使用户能够充分利用频段,而采用较低功率滤波器的竞争产品则难以利用整个频谱。
因此,从用户的角度来说,Qorvo 技术可扩大覆盖范围,并降低用电成本;从服务提供商和制造商的角度来说,则可以提高客户满意度,减少维修请求和上门服务,同样受益匪浅。
Qorvo 无线连接业务部总经理 Cees Links 表示:“‘功率’这个概念可能会让人感到困惑,但是 Qorvo 的创新实验室已找到了解决方法,既能最大化家中 Wi-Fi 信号的输出功率,又能优化效率以降低功耗。利用 Qorvo 先进的 RF 技术,设备制造商可在家中任何地方创建使用隐蔽式终端设备的分布式 Wi-Fi 网络,消除死角,并覆盖更多应用和用户。Qorvo 可以提前消除 Wi-Fi 问题。”
Qorvo 分布式 Wi-Fi 网格解决方案已投入生产,并赢得了多个设计合同,其中包括连接全球数百万用户的多个顶级设备提供商的合同。
欲了解有关物联网的更多信息,请下载 Qorvo 免费电子书系列“Internet of Things For Dummies®”。该系列分为两卷,旨在帮助技术人员和非技术专业人员了解物联网的奥妙。电子书下载地址:http://www.qorvo.com/iot-for-dummies。此外,欲观看有关 Qorvo 老年人生活系统的视频,请点击此处。
Qorvo 无线连接业务部是互连设备无线半导体系统解决方案的领先开发商之一,提供全面丰富、技术先进的 RF 芯片和软件,助力智能家居数据通信和物联网的发展。如需了解 Qorvo 为这一市场领域提供的解决方案,请访问:www.qorvo.com/applications/internet-of-things。如欲查看 Qorvo 有关 Wi-Fi 未来发展的最新白皮书《Wi-Fi 的发展方向》,请点击此处。
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Qorvo媒体联络人: |
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。