Qorvo® 凭借全新移动 Wi-Fi 解决方案赢得智能手机设计合同
西班牙巴塞罗那 – 2017 年 2 月 28 日 – 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)日前宣布,多家领先智能手机制造商已选用该公司最新的 RF Fusion™ 移动 Wi-Fi 集成前端模块 (iFEM),为即将发布的旗舰智能手机提供支持。赢得设计合同反映了 Qorvo 的全新 iFEM 架构已被广泛采用并呈增长趋势。
EQorvo 移动产品事业部总裁 Eric Creviston 表示:“Qorvo 最新的 iFEM 解决方案利用公司专有的 BAW 5 技术,集成了我们的高级滤波器、功率放大器、开关和 LNA,可简化智能手机设计、提高性能、减少产品占用面积并加快产品上市时间。我们很高兴看到我们的移动 Wi-Fi 解决方案被市场快速采用,预计未来会继续稳步增长。”
除赢得智能手机设计合同外,Qorvo 还与一家领先 4G LTE 芯片组供应商密切合作开发 Qorvo iFEM,用于其最先进的手机参考设计。
Qorvo 扩展后的移动 Wi-Fi 产品组合涵盖:
- QM48858 iFEM,将 5 GHz PA、2.4 GHz BAW 5 Wi-Fi 共存滤波器、LNA、开关、双信器和耦合器集成在一个
紧凑型 3 x 3 mm 封装中 - QM48859 iFEM,在 QM48858 的功能基础上扩展了用于天线共享设计的高级集成特性
- QM48861 iFEM,在 QM48859 的功能之上增加了 2.4 GHz PA
Qorvo 高性能 RF 解决方案可简化设计、减少产品占用面积、节省电力、提高系统性能并加速载波聚合技术的部署。Qorvo 结合系统级专业知识、广泛的制造规模以及业界最丰富的产品和技术组合,帮助领先制造商加快发布新一代 LTE、LTE-A、准 5G/5G 和物联网产品。Qorvo 的核心 RF 解决方案树立了下一代连接性的标准,为互联世界的核心环节提供无与伦比的集成度和性能。
Qorvo 目前位于“解决 RF 复杂性”(Solving RF Complexity™) 的前沿,在 2 月 27 日至 3 月 2 日举行的世界移动通信大会 (MWC 2017) 上,Qorvo 将在 2 号展厅第 2i25 展位演示业界领先的高级 RF 前端解决方案产品组合。
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Qorvo媒体联络人: |
包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。