Qorvo® 借助新型多路复用器解决高级载波聚合难题
采用新型 BAW 5 滤波器技术提供卓越性能
西班牙巴塞罗那 – 2017 年 2 月 28 日 – 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日推出了新型多路复用器,可满足 4G LTE 智能手机对载波聚合 (CA) 技术的严格要求。这些新型多路复用器采用 Qorvo 的 BAW 5 滤波器技术,可为频段 1/3 和频段 25/66 CA 部署提供卓越性能。
Qorvo 移动产品事业部总裁 Eric Creviston 表示:“为了推出支持高级 CA 频段组合的智能手机,设备制造商面临的挑战越来越多。Qorvo 最新研发的多路复用器采用卓越的 BAW 5 工艺和先进的封装技术,让制造商更容易满足这些 CA 要求,并快速推出下一代手机。”
Qorvo 最新研发的 BAW 5 多路复用器的插入损耗极低,带内隔离和交叉隔离性能卓越,可聚合密集的 LTE 频段。新型多路复用器包括:
- QM25002,搭载频段 1 和 3 的下行链路和上行链路 CA 所需的所有发射和接收滤波器,这是在中国使用最广泛的频段组合。
- QM25008,搭载频段 25 和 66 的下行链路和上行链路 CA 所需的所有发射和接收滤波器,适用于北美地区。QM25008 还支持频段 2 和 66 聚合,可部署到所有主要的区域载波网络上。
Qorvo 高性能 RF 解决方案可简化设计、减少产品占用面积、节省电力、提高系统性能并加速载波聚合技术的部署。Qorvo 结合系统级专业知识、广泛的制造规模以及业界最丰富的产品和技术组合,帮助领先制造商加快发布新一代 LTE、LTE-A、准 5G/5G 和物联网产品。Qorvo 的核心 RF 解决方案树立了下一代连接性的标准,为互联世界的核心环节提供无与伦比的集成度和性能。
Qorvo 目前位于“解决 RF 复杂性”(Solving RF Complexity™) 的前沿,在 2 月 27 日至 3 月 2 日举行的世界移动通信大会 (MWC 2017) 上,Qorvo 将在 2 号展厅第 2i25 展位演示业界领先的高级 RF 前端解决方案产品组合。
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Qorvo媒体联络人: |
包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。