Qorvo® BAW 加速 802.11ax 过渡
Wi-Fi 前端模块运行温度更低,吞吐量更高,有助于实现更大容量
美国北卡罗来纳州格林斯巴勒市 – 2017 年 4 月 12 日 – 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)继续推进 802.11ax 的迁移,助力客户实施其最新发布的 Wi-Fi 前端模块 (FEM) 产品组合。该公司的新型 2.4GHz 和 5GHz FEM 和体声波 (BAW) 滤波器为高密度 802.11ax Wi-Fi 连接性提供高吞吐量和极高热效率。
IHS Markit 移动设备和网络部门高级分析师 Brad Shaffer 表示:“Qorvo 的 Wi-Fi FEM 和 BAW 滤波器产品是促进 802.11ax 标准开发所必备的部分射频元件,能帮助 Wi-Fi 制造商实现 802.11ax 所带来的优势,即更高的容量、更广泛的覆盖面。”
Qorvo 基础设施与国防产品部门总裁 James Klein 表示:“我们的客户正在亲身体验 Qorvo 技术如何提高容量,并支持在同一空间内同时运行多个高性能的 Wi-Fi 应用。我们正在零售业、企业、服务提供商和机顶盒市场中扩大我们的 Wi-Fi 产品组合,并将支持 802.11ax 解决方案的早期市场发布。”
802.11ax 标准将在不同的频率网络中提供大幅提升的容量,进而转化为更多的数据、更多的设备和更多的服务。2016 年,ABI Research 预测,到 2021 年,802.11ax 将占到预计出货的 210 亿个 Wi-Fi 芯片组的近 60%。
最近推出的 Qorvo Wi-Fi FEM 系列凭借其对 802.11ac 和 Wave 2 1024QAM 的支持,为 802.11ax 奠定了基础。该系列中的 5GHz FEM 每条数据流的吞吐量超过 1.2 Gbps (最多 8 条数据流),是目前可实现的最高数据速率。这些功能满足了 802.11ax 的基本要求,例如多用户多输入/多输出 (MU-MIMO)、扩展的范围和高吞吐量,以及容量更密集的正交频分多址 (OFDMA) 调制。Qorvo 的 BAW 技术解决了散热问题,提高了谐波合规性和带缘性能,支持在整个分配频谱范围内进行广泛的功率传输,为 Wi-Fi 应用实现了最大范围和可靠吞吐量。
有关 Qorvo Wi-Fi 解决方案的详细信息,请访问 Wi-Fi 集成模块页面。
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Qorvo媒体联络人: |
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。