Qorvo 公司 RF Fusion™ 荣获 GTI 大奖
该奖旨在表彰对全球 4G TD-LTE 生态系统的杰出贡献
西班牙巴塞罗那 – 2016 年 2 月 24 日 – Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布,Qorvo 高频段 (HB) 模块 RF Fusion™ 产品组合荣获 GTI 2015 年“创新技术产品类杰出贡献奖”。Qorvo 不断扩展的高性能 RF Fusion HB 模块产品组合拥有非常出色的性能,能够满足紧凑的完全集成式前端配置环境中,客户不断变化的高频 LTE 频段应用要求。
GTI 是一个由全球运营商和供应商组成的开放式协会,成立于 2011 年,旨在为加速 TD-LTE 商业化进行交流和协作。GTI 奖励项目旨在表彰业内对 LTE 行业做出的杰出贡献,鼓励创新产品、解决方案和应用开发。“杰出贡献”奖授予每个类别中的最高贡献者。
Qorvo 移动产品事业部总裁 Eric Creviston 表示:“我们非常高兴 Qorvo 高性能 RF Fusion™ HB 模块能够获得 GTI 2015 年‘创新技术产品类杰出贡献奖’。Qorvo 致力于与 GTI 紧密合作,共同研发高度紧凑的高性能解决方案,降低设计复杂性、缩小移动设备尺寸,并实现高输出功率,扩大蜂窝覆盖范围。我们将继续利用我们不断扩展的产品和技术组合(包括综合滤波器技术组合),加速下一代无线技术的部署。”
Qorvo 的 RF Fusion™ HB 模块组合能够在支持 FDD-LTE 的同时满足主要的 TD-LTE 蜂窝频段需求。此引脚兼容的产品组合不仅支持频段 7、30、38、40 和 41,而且还支持上行载波聚合。不断扩展的 RF Fusion™ 高频段产品组合包括:集成频段 7 双工器和天线开关的 QM78064;集成频段 41 宽带滤波器和上行载波聚合支持的 QM75001;以及集成频段 41 窄带滤波器的 TQF6297H。
QM78064 针对全球旗舰智能手机进行优化,而 QM75001 和 TQF6297H 则针对区域型和超区域型 LTE 设备进行优化。所有产品均采用 Qorvo 的专有 LowDrift™ BAW 滤波器技术来减少插入损耗,并支持 Wi-Fi 共存。Qorvo 公司 RF Fusion 组合的未来产品还将支持 2 类输出功率,通过补偿传输损耗来扩大频段 41 蜂窝覆盖范围。
Qorvo 高性能 RF 解决方案可简化设计、减少产品占用面积、节省电力、提高系统性能并加速载波聚合技术的部署。Qorvo 结合深厚的系统级专业知识、广泛的制造规模以及业界最丰富的产品和技术组合,帮助领先制造商加快发布新一代 LTE、LTE-A 和物联网产品。Qorvo 的核心 RF 解决方案树立了下一代连接性标准,为互联世界的核心环节提供无与伦比的集成度和性能。
在 2016 年 2 月 22-25 日于巴塞罗那举行的 2016 年 GSMA 世界移动大会上,Qorvo 展出了面向智能手机、平板电脑和其他高性能移动数据设备、不断扩展的高性能 RF 解决方案 。
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)是一家领先的移动、基础设施与航空航天/国防应用核心技术及RF解决方案供应商。Qorvo由RFMD和TriQuint两家公司合并而成,全球6,000余名员工致力于提供各类解决方案,把世界连为一体。Qorvo拥有业内最广泛的产品组合和核心技术,世界一流的ISO9001、ISO 14001和ISO/TS 16949认证制造设施,同时获得了美国国防部GaAs、GaN和BAW产品与服务‘可信来源’认证(1A类)。如需了解行业领先的核心RF解决方案,请访问 www.qorvo.com.
Qorvo为Qorvo公司 在美国及其它国家注册商标.
投资者关系:
Doug DeLieto
投Qorvo资者关系副总裁
Qorvo
+1-336-678-7088
Qorvo媒体联络人:
Abhiroop Dutta
Qorvo移动产品部市场公关部经理
Qorvo Mobile Products
+1-336-678-8074
abhiroop.dutta@qorvo.com
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。