Qorvo 推出用于 100G-400G 网络的全新四通道线性驱动器
CFP/CFP2-ACO 调制器驱动器凭借其高增益、低功耗和低 THD 引领行业发展
俄勒冈州希尔斯伯勒市和北卡罗来纳州格林斯巴勒市 – 2016 年 3 月 21 日 – 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日推出了一款全新的高性能输出调制器驱动器放大器,该产品适用于支持 100G、200G 和 400G 城域和长途应用的光学网络。
IHS 预测,从 2014 年到 2019 年,由于移动数据流量的显著增长以及数据中心和云网络的发展,全球 100G 端口的收入将以 137% 的复合年增长率 (CAGR) 增长。
Qorvo 传输产品部门总经理 Gorden Cook 表示:“当今的城域和长途网络的重中之重是实现灵活性、低功耗和低延迟,而我们的最新驱动器放大器非常适合这些网络。Qorvo 的 TGA4899-SL 不断为 OEM 选择产品树立标杆,这从我们的市场地位和一级客户群就能反映出来。”
TGA4899-SL 是 Qorvo 的最新四通道线性驱动器,它能够在紧凑的 14x9mm SMT 外形尺寸中提供高增益、低功耗、高通道间隔离和低 THD,从而提供业界领先的性能。此驱动器由四条包含高性能宽带放大器和集成宽带 RF 扼流圈的四条通道组成,只需要极少的片外器件。
TGA4899-SL 的特性(用于 CFP 和 CFP2-ACO 可插拔模块):
- 差分输入/单端输出
- 低功耗
- 增益调节 >20dB
- 高增益 28dB
- 低 THD
Qorvo 从 2008 年开始向一级 OEM 提供市场领先的线性驱动器解决方案,如今已交付超过 300 万台适合用于高性能光学设备的发射器调制器驱动器放大器和接收互阻抗放大器。这些器件对长途、城域和数据中心应用至关重要。Qorvo 的光学网络产品不仅提供支持高频信号所需的尺寸、功率和性能,而且提供超低失真,帮助打造新一代光纤网络。
Qorvo 将在 3 月 22-24 日期间于美国加利福尼亚州阿纳海姆举办的光纤通讯展览会及研讨会第 1813 号展台上展示其光学产品组合。如需了解 Qorvo 在光传输核心领域的高性能解决方案的更多信息,请访问 www.qorvo.com/optical.
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)是一家领先的移动、基础设施与航空航天/国防应用核心技术及RF解决方案供应商。Qorvo由RFMD和TriQuint两家公司合并而成,全球6,000余名员工致力于提供各类解决方案,把世界连为一体。Qorvo拥有业内最广泛的产品组合和核心技术,世界一流的ISO9001、ISO 14001和ISO/TS 16949认证制造设施,同时获得了美国国防部GaAs、GaN和BAW产品与服务‘可信来源’认证(1A类)。如需了解行业领先的核心RF解决方案,请访问 www.qorvo.com.
Qorvo 媒体联系人
Katie Caballero
IDP业务市场公关部
+1-972-994-8546
katie.caballero@qorvo.com
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。