低轨卫星推动卫星通信的未来
低地球轨道(LEO)卫星星座正在改变卫星通信(SATCOM)的格局。预计到2029年,LEO系统将占据商业卫星市场近70%的份额,商业、政府及国防领域对可靠、低延迟连接的需求持续增长。
本电子书阐述了新型卫星通信技术如何推动通信网络发展,并满足日益增长的性能期望。书中概述了关键的市场驱动力、系统架构以及射频技术,这些技术使地面和空间应用中的数据传输速度更快、覆盖范围更广。
内容简介:

- AESA 天线与波束成形技术,可提升信号质量、速度和可靠性
- 非地面网络(NTN)将 5G 覆盖范围扩展至偏远地区和移动用户
- SpaceX、OneWeb、亚马逊和Telesat等主要低地球轨道(LEO)卫星星座的扩展
- Ka频段和Ku频段推动现代卫星系统实现更高的数据吞吐量
Qorvo射频技术助力工程师在提升信号完整性和系统性能的同时,缩减设备尺寸、减轻重量并降低功耗