解密AI背后的电源(与射频)技术
如今,人工智能(AI)无处不在——它能回复邮件、推荐电影,甚至能写出令人信服的诗歌,足以让一位电子工程专业的学生摇身一变成为文学才子(剧透一下:无论是哪个专业,都无法让应届毕业生做好心理准备,去应对被算力超群的聊天机器人“降维打击”时的生存焦虑)。
然而,在AI备受瞩目的喧嚣背后,有一个由两个字母组成的缩写词却鲜为人知,那就是RF(射频)。没错,当大家都在惊叹AI的神奇能力时,我想花点时间来赞美一下AI背后那位默默无闻的“幕后英雄”——通信功能;正是它让AI得以实现各种能力。
没有RF技术,AI系统就如同一个个孤立的大脑,静静地待在过热的数据中心,思考着无人能懂的想法。它们需要一种方式来与其它设备、云端以及其它AI系统建立连接。而像Qorvo这样的公司,正是为此而来。
滤波器:AI的无名英雄
在Qorvo,我们专注于解决一个看似平淡无奇,实则举足轻重的问题:让正确的信号顺利通过,将错误的信号拒之门外。我们的体声波(BAW)滤波器和声表面波(SAW)滤波器在AI设备中默默地发挥着关键作用——从智能手机、Wi-Fi路由器到智能汽车,甚至还有工业机器人;即便它们的外形就像长着胳膊的自动售货机。
随着频谱资源日益拥挤,超精密滤波技术变得愈发重要。想象一下,一个AI模型试图区分一只猫、一个烤面包机和一个智能恒温器,而此时隔壁房间有人正在播放4K视频。这将是一片混乱——除非有RF滤波器能够在不同频率之间划出清晰的界限,为每个信号开辟专属的通道。
这正是我们的工作。我们为AI提供清晰的信号和干净的“舞台”,让它能够尽情施展。没有干扰,没有丢包,更不会把蓝牙耳机误认为是机器猫。
电源管理:因为AI永远对电能“胃口大开”
接下来要说的是电源。如果说数据是AI的“燃料”,那么专门的电源管理就是“管道”。Qorvo的PMIC、电池管理IC,以及电机控制解决方案,助力所有RF收发器和高耗能系统平稳且高效地运行。
AI芯片就像处于青春期的运动员,胃口极大:它们始终处于运行状态,如果得不到恰当的“喂养”,就会“饿出脾气”。无论是在云端数据中心,还是在边缘设备上运行的电池供电传感器,我们的电源解决方案都能让系统保持凉爽、稳定,避免在固件更新过程中发生自燃。
未来之路:更多滤波器,更强智能
随着AI从工厂自动化到自主飞行送货无人机(想象一下空中飘着披萨的场景)等各个领域的广泛应用,对小型化、高性能RF前端的需求只会不断增长。Qorvo能够将BAW滤波器、功率放大器、开关和控制器集成到空间紧凑且功耗高效的模块中,这正是工程师们所需要的——无需再为性能问题而头疼。
当然,我们也在密切关注下一波技术浪潮:AI雷达?UWB机器视觉?比所服务的系统更小、更快、更智能的BAW和SAW滤波器?这些都是我们的优势领域。
结语:AI赢得关注,RF成就现实
所以,尽管AI总是占据新闻头条,但RF技术却在幕后默默地推动这一切成为可能。在Qorvo,我们很自豪能够参与其中——通过每一个滤波器、放大器和ET PMIC。
让AI去负责思考;我们负责让它始终保持连接。
关于作者
Qorvo公司企业传播总监Brent Dietz在科技领域从业40余年,见证了众多工程与技术的变革。他的主要职责是将那些晦涩难懂的“技术黑话”转化为普通大众、媒体以及非技术分析师能够理解的语言。这并非易事——既要化繁为简,又不能歪曲原意——而拥有幽默感则大有裨益。Brent就具备这种幽默感,并不时地与《微波杂志》的读者分享他的见解。
本文首发于《微波杂志》中的 Brent 杂谈。