关于连接的问答:Wi-Fi 联盟内部和 Wi-Fi 的未来

December 3, 2021

Wi-Fi 联盟是一个由行业多家公司组成的全球网络,不仅能为您带来全球极有价值的技术,还可以帮助您将无线技术提升至更高的服务水平。Jeremy Foland 有关 Wi-Fi 联盟的介绍 — 向我们展示了联盟如何推进我们所使用和喜爱的无线连接技术发展。

 

Wi-Fi Tech & Trends Series Logo Question Bubble Icon

Wi-Fi 联盟的组成?

Answer Bubble Icon

Wi-Fi 联盟是一个由 Wi-Fi 生态系统中的公司、客户、运营商及其他组织组成的联盟,共同致力于使用基于标准的无线联网技术,实现和促进开放式无线通信,我们称之为 Wi-Fi。该联盟是我们在家里、公司、城市以及私人和公共场所(如咖啡馆、体育馆等)使用的无处不在移动通信的国际倡导者。

 

Question Bubble Icon

Wi-Fi 联盟如何影响或管理 Wi-Fi 标准?

Answer Bubble Icon

电气与电子工程师学会 (IEEE) 负责制定标准,规定 Wi-Fi 必须遵守的技术规范。Wi-Fi 联盟并不负责编写技术规范;技术规范属于 IEEE 的职责范畴。

这些技术规范名为 802.11 规范文档,即 802.11 ac、g、n、ax 等。它们非常详细地介绍了制造商可能或可能不会在其产品中整合的全部技术信息。但是,关于产品制造商或软件开发商如何保证客户的产品符合标准,IEEE 尚未制定任何程序或标准。这就是 Wi-Fi 联盟的作用所在。

根据这些广泛的技术规范,Wi-Fi 联盟制定测试计划、服务和认证程序,以验证产品如何满足规范要求。此外,它们还可帮助验证产品如何实现兼容性,以及如何交付预期的性能和功能。这些程序为这些产品创建了市场信任度。联盟还确定并推广 Wi-Fi 支持的新用例。

 

wifi-tech-and-trends
Question Bubble Icon

什么是 Wi-Fi 6 和 6E?

Answer Bubble Icon

 

Question Bubble Icon

Wi-Fi 联盟的一些关键项目及其对 Wi-Fi 市场的益处是什么?

Answer Bubble Icon

当然,最大的项目就是开发正在生产的 Wi-Fi 6/6E 和之后发布的 Wi-Fi 7 程序。但该联盟也在这些世代功能的基础上构建了其他程序,以帮助扩大市场,对 Wi-Fi 的更多方面(而不仅仅是连接)进行标准化,并使新设备的引进更轻松,如近几年我们所看到的摄像头、灯泡、家庭自动化、工业物联网设备、传感器等。

 

Question Bubble Icon

还有哪些其他项目?

Answer Bubble Icon

目前两个重要的项目是服务质量 (QoS) 管理和 Wi-Fi Easy Mesh™。

Wi-Fi 认证的 QoS 管理可以简化 Wi-Fi 网络中延迟敏感型流量的优先级划分和管理。对数据流进行分类并将其映射至不同的优先级,有助于确保以更高的优先级交付实时应用和服务的流量,从而为最终用户提供更出色的体验。

目前,市场上有几种网格技术。但它们并不一定具有互操作性。Wi-Fi EasyMesh 提供一种基于标准的方法,适合使用不同供应商的可互操作设备构建网状网络。无论供应商的最终用户进行何种选择,Wi-Fi EasyMesh 都可帮助确保快速、广泛而又可靠的 Wi-Fi 覆盖。

X Reality (XR) 工作组获得进行令人兴奋的虚拟现实世界研究特权,致力于推动创新,并进一步提供连接性,以利用扩展现实帮助在物质世界和数字世界之间建立连接。该工作组正在推进的项目可通过 Wi-Fi 7 实现增强和虚拟现实用例。他们与 XR 生态系统合作,概述最佳实践,并确定在 Wi-Fi 网络中能够更好地支持增强现实、混合现实和虚拟现实应用所需的功能。

希望获得 Wi-Fi 设计方面的支持?

下载这些资源,以帮助您为下一个设计做出明智选择:

  • Wi-Fi 设备前端解决方案的产品指南
  • 战略性 Wi-Fi 组件采购:重点考虑解决方案的成本因素

 

 

Question Bubble Icon

Wi-Fi 7 中有哪些功能可以实现这些新用例

Answer Bubble Icon

Wi-Fi 7 将为 Wi-Fi 带来更快的速度和更低的延迟。延迟是增强现实/虚拟现实 (AR/VR) 的关键。这一切都与人类对虚拟环境的反应有关。在 VR 眼镜中,如果场景波动起伏,则会让您产生晕动症。这并不是 XR 生态系统想给客户带来的体验,因此 Wi-Fi 7 需要依据带宽和延迟性提供网络响应水平,以实现令人愉快的 AR/VR 体验,特别是在视觉分辨率不断提高的情况下。

更重要的是,QoS 可以对某些网络流量进行优先排序。在工业物联网用例中,通常要求设备能够对安全情况做出响应,无论是 Wi-Fi 连接还是硬线连接,响应性能都必须满足设定的任何规范要求。网络无法使其变慢。通常它是以安全为中心。例如,假设一个安全系统依靠 IP 摄像头来监控工业区域中的活动。在这种情况下,网络无法在摄像头监测到安全违规或高风险活动时降低关键流量。QoS 机制将对流量进行优先级排序,因此将根据指定的需求发送对触发器的响应。

 

Question Bubble Icon

Wi-Fi 联盟如何在 FCC 和监管活动中发挥作用?

Answer Bubble Icon

Wi-Fi 联盟是全球 Wi-Fi 通信的倡导者。该联盟与国家和国际监管机构合作,以告知这些机构 Wi-Fi 的重要性、价值以及当今和未来的用途。该联盟最近委托进行了一项研究,即 Wi-Fi 的全球经济价值: 2021 至 2025 年,以了解并传递这一价值。

 

Jeremy 的结语

全球数字化程度每一年都在提高,而 Wi-Fi 在这一趋势中发挥着至关重要的作用。Wi-Fi 联盟和无线公司迫切需要采用创新技术做出响应,以提供更好、更可靠且始终在线的连接。随着 AR 和 VR 开始使用 Wi-Fi,联盟进一步推动标准的发展,以更好地服务于这些新的用例。

 

Bluetooth® 字标和标识是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标,Qorvo US, Inc. 在获得许可的情况下使用这些标识。 其他商标和商号分别归属于各自所有者。
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
关于连接的问答:Wi-Fi 联盟内部和 Wi-Fi 的未来

December 3, 2021

Wi-Fi 联盟是一个由行业多家公司组成的全球网络,不仅能为您带来全球极有价值的技术,还可以帮助您将无线技术提升至更高的服务水平。Jeremy Foland 有关 Wi-Fi 联盟的介绍 — 向我们展示了联盟如何推进我们所使用和喜爱的无线连接技术发展。

 

Wi-Fi Tech & Trends Series Logo Question Bubble Icon

Wi-Fi 联盟的组成?

Answer Bubble Icon

Wi-Fi 联盟是一个由 Wi-Fi 生态系统中的公司、客户、运营商及其他组织组成的联盟,共同致力于使用基于标准的无线联网技术,实现和促进开放式无线通信,我们称之为 Wi-Fi。该联盟是我们在家里、公司、城市以及私人和公共场所(如咖啡馆、体育馆等)使用的无处不在移动通信的国际倡导者。

 

Question Bubble Icon

Wi-Fi 联盟如何影响或管理 Wi-Fi 标准?

Answer Bubble Icon

电气与电子工程师学会 (IEEE) 负责制定标准,规定 Wi-Fi 必须遵守的技术规范。Wi-Fi 联盟并不负责编写技术规范;技术规范属于 IEEE 的职责范畴。

这些技术规范名为 802.11 规范文档,即 802.11 ac、g、n、ax 等。它们非常详细地介绍了制造商可能或可能不会在其产品中整合的全部技术信息。但是,关于产品制造商或软件开发商如何保证客户的产品符合标准,IEEE 尚未制定任何程序或标准。这就是 Wi-Fi 联盟的作用所在。

根据这些广泛的技术规范,Wi-Fi 联盟制定测试计划、服务和认证程序,以验证产品如何满足规范要求。此外,它们还可帮助验证产品如何实现兼容性,以及如何交付预期的性能和功能。这些程序为这些产品创建了市场信任度。联盟还确定并推广 Wi-Fi 支持的新用例。

 

wifi-tech-and-trends
Question Bubble Icon

什么是 Wi-Fi 6 和 6E?

Answer Bubble Icon

 

Question Bubble Icon

Wi-Fi 联盟的一些关键项目及其对 Wi-Fi 市场的益处是什么?

Answer Bubble Icon

当然,最大的项目就是开发正在生产的 Wi-Fi 6/6E 和之后发布的 Wi-Fi 7 程序。但该联盟也在这些世代功能的基础上构建了其他程序,以帮助扩大市场,对 Wi-Fi 的更多方面(而不仅仅是连接)进行标准化,并使新设备的引进更轻松,如近几年我们所看到的摄像头、灯泡、家庭自动化、工业物联网设备、传感器等。

 

Question Bubble Icon

还有哪些其他项目?

Answer Bubble Icon

目前两个重要的项目是服务质量 (QoS) 管理和 Wi-Fi Easy Mesh™。

Wi-Fi 认证的 QoS 管理可以简化 Wi-Fi 网络中延迟敏感型流量的优先级划分和管理。对数据流进行分类并将其映射至不同的优先级,有助于确保以更高的优先级交付实时应用和服务的流量,从而为最终用户提供更出色的体验。

目前,市场上有几种网格技术。但它们并不一定具有互操作性。Wi-Fi EasyMesh 提供一种基于标准的方法,适合使用不同供应商的可互操作设备构建网状网络。无论供应商的最终用户进行何种选择,Wi-Fi EasyMesh 都可帮助确保快速、广泛而又可靠的 Wi-Fi 覆盖。

X Reality (XR) 工作组获得进行令人兴奋的虚拟现实世界研究特权,致力于推动创新,并进一步提供连接性,以利用扩展现实帮助在物质世界和数字世界之间建立连接。该工作组正在推进的项目可通过 Wi-Fi 7 实现增强和虚拟现实用例。他们与 XR 生态系统合作,概述最佳实践,并确定在 Wi-Fi 网络中能够更好地支持增强现实、混合现实和虚拟现实应用所需的功能。

希望获得 Wi-Fi 设计方面的支持?

下载这些资源,以帮助您为下一个设计做出明智选择:

  • Wi-Fi 设备前端解决方案的产品指南
  • 战略性 Wi-Fi 组件采购:重点考虑解决方案的成本因素

 

 

Question Bubble Icon

Wi-Fi 7 中有哪些功能可以实现这些新用例

Answer Bubble Icon

Wi-Fi 7 将为 Wi-Fi 带来更快的速度和更低的延迟。延迟是增强现实/虚拟现实 (AR/VR) 的关键。这一切都与人类对虚拟环境的反应有关。在 VR 眼镜中,如果场景波动起伏,则会让您产生晕动症。这并不是 XR 生态系统想给客户带来的体验,因此 Wi-Fi 7 需要依据带宽和延迟性提供网络响应水平,以实现令人愉快的 AR/VR 体验,特别是在视觉分辨率不断提高的情况下。

更重要的是,QoS 可以对某些网络流量进行优先排序。在工业物联网用例中,通常要求设备能够对安全情况做出响应,无论是 Wi-Fi 连接还是硬线连接,响应性能都必须满足设定的任何规范要求。网络无法使其变慢。通常它是以安全为中心。例如,假设一个安全系统依靠 IP 摄像头来监控工业区域中的活动。在这种情况下,网络无法在摄像头监测到安全违规或高风险活动时降低关键流量。QoS 机制将对流量进行优先级排序,因此将根据指定的需求发送对触发器的响应。

 

Question Bubble Icon

Wi-Fi 联盟如何在 FCC 和监管活动中发挥作用?

Answer Bubble Icon

Wi-Fi 联盟是全球 Wi-Fi 通信的倡导者。该联盟与国家和国际监管机构合作,以告知这些机构 Wi-Fi 的重要性、价值以及当今和未来的用途。该联盟最近委托进行了一项研究,即 Wi-Fi 的全球经济价值: 2021 至 2025 年,以了解并传递这一价值。

 

Jeremy 的结语

全球数字化程度每一年都在提高,而 Wi-Fi 在这一趋势中发挥着至关重要的作用。Wi-Fi 联盟和无线公司迫切需要采用创新技术做出响应,以提供更好、更可靠且始终在线的连接。随着 AR 和 VR 开始使用 Wi-Fi,联盟进一步推动标准的发展,以更好地服务于这些新的用例。

 

Bluetooth® 字标和标识是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标,Qorvo US, Inc. 在获得许可的情况下使用这些标识。 其他商标和商号分别归属于各自所有者。