集成在 QUALCOMM TECHNOLOGIES 芯片组中的 QORVO 5GHZ FEM,提供更高吞吐量并改善了连接性

    美国北卡罗来纳州格林斯巴勒市– 2018 年7 月 2 日移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布,其高效率 5GHz 前端模块 (FEM) QPF4528 是新型市售草稿版 802.11ax 载波网关的一部分。相比之前部署的载波网关,集成 Qualcomm Technologies, Inc. IPQ807x 系列 802.11ax 芯片组的新网关,在带宽密集型应用中提供高达四倍的无线网络吞吐量和更出色的性能。

    Qorvo QPF4528 FEM 公司 802.11ax 高性能 2.4GHz 5GHz FEM 产品组合的一部分 与前几代 FEM 相比,在不增加功耗的情况下传输更高的线性功率。在多用户多路输入多路输出 (MU-MIMO) 环境下设计 Wi-Fi 设备时,该器件减少了具挑战性的热问题。FEM 的功效还支持使用以太网供电 (PoE) 的应用,对调节输出功率的地区至关重要。

    IHS Markit 估算,截至 2021 年,支持 802.11ax 的全球设备出货量将达到近 2 亿台1

    Qorvo 无线连接业务部总经理 Cees Links 表示:“我们的 FEM 助力用于此里程碑载波网关的 Qualcomm Technologies IPQ8072 芯片组解决方案,提供日益增长的 Wi-Fi 吞吐量和扩展范围。由于家庭成员使用的互连设备越来越多,Qorvo 802.11ax 产品也因此正在改善全球最终用户的体验。”

    如需了解有关 Qorvo Wi-Fi 扩展产品组合的更多信息,请访问此处。在 Qorvo 白皮书“什么是 Wi-Fi .11ax”中阅读该产品组合如何增强 802.11ax

    Qorvo 无线连接业务部是互连设备无线半导体系统解决方案和 Wi-Fi 集成式前端解决方案的领先开发商。它提供全面丰富、技术先进的 RF 芯片和软件,助力智能家居数据通信和物联网的发展。

    关于 Qorvo

    Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。

    1数据来源: IHS Markit,  2018年2月 - https://technology.ihs.com/600239/many-good-things-in-life-including-80211ax-take-time

    QorvoQorvo公司在美国及其它地区注册商标。

    投资者关系联络人:
    Doug DeLieto
    Qorvo
    投资者关系副总裁
    +1-336-678-7088

    Qorvo媒体联络人:
    漆惠
    Qorvo
    亚太区市场公关部经理
    fay.qi@qorvo.com
    +86-21-5011 7302

     

    本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的前瞻性声明。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以可能应该可以预计计划预期认为估计预测潜在继续等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。