全新RFFE可提高网络速度和容量,加快TD-LTE频段41在全球范围内的部署

    美国北卡罗来纳州格林斯巴勒市– 2017年2月21日–移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布推出满足 LTE 2 级功率要求的 RF 前端产品组合,–也称作高性能用户设备 (HPUE)。集成 Qorvo RFFE 设备的智能手机可兼具高频段频谱的速度与容量优势和中频段频谱的覆盖范围优势。

    2017 年起,使用 TD-LTE 频段 41 (2.5 Ghz) 的主要移动网络运营商需要在手机中采用 2 级功率来推动在全球范围内的普及。2.5 Ghz 等高频段频谱能以非常快的速度传输海量数据,但在范围上低于中频段或低频段频谱。Qorvo 2 级功率产品组合可以在蜂窝边缘提供更高功率,从而优化频谱效率。Sprint 和中国移动是两家使用频段 41 的领先网络运营商。

    Sprint 首席技术官 John Saw 博士表示:HPUE 为我们的客户提供了比原本高出 30% 2.5 Ghz 频段覆盖范围。Qorvo HPUE 技术在帮助我们展示技术可行性和快速验证这一新标准方面具有无可限量的价值。我们很高兴看到,Qorvo RFFE 产品组合将帮助智能手机制造商快速开发可连接至我们网络的设备。

    Qorvo 移动产品事业部总裁 Eric Creviston 表示:得益于与 Sprint 的合作,Qorvo 将在推广 2 级功率和 HPUE 方面发挥关键作用。这一重要的全新标准将帮助我们在向更高频段的 5G 道路前进时满足不断增长的移动数据需求。

    Qorvo BAW 专有技术和高效 PA 可以让高频段实现与低频段相同甚至更出色的数据传输性能。Qorvo HPUE 产品组合包含用于旗舰手机的 RF Fusion™ 模块和用于中端手机的 RF Flex™ 模块。两款全新 RF Fusion 产品包括紧凑型 QM75001H 和高度集成的 QM78068,前者可将电路板面积减少 35% 并支持包络跟踪和载波聚合,后者可集合其他天线开关和基于 BAW 的超高性能频段 7 PA/双工器。RF Flex 的新增产品 QM56022 可在最热门的中端手机尺寸中集成高频段、中频段和低频段多模 PA

    Qorvo 高性能 RF 解决方案可简化设计、减少产品占用面积、节省电力、提高系统性能并加速载波聚合技术的部署。Qorvo 结合系统级专业知识、广泛的制造规模以及业界最丰富的产品和技术组合,帮助领先制造商加快发布新一代 LTELTE-A 和物联网产品。Qorvo 的核心 RF 解决方案树立了下一代连接性的标准,为互联世界的核心环节提供无与伦比的集成度和性能。

    Qorvo 于 2 27 日至 3 2 日的世界移动通信大会 (MWC 2017) 上,在 2 号厅 2i25 展台展示业内最全面的高级 RF 前端解决方案产品组合。

    关于 Qorvo

    Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。

    QorvoQorvo公司在美国及其它地区注册商标。

    投资者关系联络人:
    Doug DeLieto
    Qorvo
    投资者关系副总裁
    +1-336-678-7088

    Qorvo媒体联络人:
    漆惠
    Qorvo
    亚太区市场公关部经理
    fay.qi@qorvo.com
    +86-21-5011 7302

     本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的前瞻性声明。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以可能应该可以预计计划预期认为估计预测潜在继续等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。